主题中讨论的其他器件:USB2ANY、 ULC1001
你好
我们遵循 EVM 提供的原理图来构建我们自己的控制 PCB
我们已经拥有 EVM 并对其进行了测试(按预期工作)
当我们尝试连接 PCB 而不是 EVM (由 USB2ANY 通过 I2C 进行控制)时、我们能够连接到电路板、如您通过 GUI 看到的那样、但我们得到了多个危险信号(过功率、系统故障、开路负载)
根据 GUI 收到的反馈、您能否向我们提供出现问题的地方? 为了使它发挥作用、我们需要进行什么样的更改?
我们使用12V 作为电源
升压转换器之后的 VBST 为29.7V (与通过 EVM 测量的电压类似)
感谢您的支持。