This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8412:DRV8432全桥替代产品

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD88584Q5DC, DRV8320, DRV8412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1363260/drv8412-drv8432-full-bridge-alternatives

器件型号:DRV8412
主题中讨论的其他器件:DRV8320、CSD88584Q5DC、

您好!

多年来、我们一直使用 DRV8432驱动器来控制两个 L-C 谐振器、每个全桥一个。 众所周知、DRV8432已过时、我们正在寻找替代方案。

我们的主要优势是可以使用非常低的电压来管理 DRV8432的全桥、在我们案例中为1.5VDC、该电压范围符合数据表规定:0 - 52.5VDC。

有一些替代方案、但它们的最低电压为4.5V - 5.5V、对我们无效。 我在常见问题解答帖子 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1256603/faq-what-are-the-best-alternate-devices-for-drv8432 中读到过、但他们有这个最小电压锁定。  

我们的设计需要9 - 10A 的电流、因此、为了更大限度地降低功率损耗和温度、我们要评估 BOOSTXL-DRV8230x 、其中包含 DRV8320和 CSD88584Q5DC  NMOS 电源块。 它们在24V 直流和高电流时效果非常好、但驱动器的最低工作电压也是6V、因此我们无法在1.5VDC 时工作。  

该驱动器使用 VDRAIN 引脚来检测限流电流。 如数据表中所述、此引脚必须连接到 MOSFET 的漏极(CSD88584Q5DC)、我在论坛中读到、由于内部性能(我当时正在考虑将它们分开、以在半桥中实现1.5VDC)、不建议分离此连接。

因此、我的担忧是:

1.如果有一些全桥或半桥驱动器的工作电压介于0至>30V 和9至10A 之间。 就电流和温度而言、DRV8412驱动器对于我们的应用而言是不够的。

2.如果没有,有没有使用 BOOSTXL-DRV8230x 中使用的单独驱动器和 MOSFET 的替代方法? 能否修改推荐的此拓扑,使其在1.5到>30V 直流范围内工作?

谢谢。

Joaquim。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在下周早些时候向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Joaquim、

    遗憾的是、我们的 最低 BDC 电机驱动器需要最低1.65V 的电压。  这里是全部:  https://www.ti.com/motor-drivers/brushed-dc-bdc-drivers/products.html#358min=1.65%3B1.65& 我们的栅极驱动器都要求栅极驱动器 VM 电源与 FET 电源相同。  

    我认为您最好选择电源管理线路中的半桥驱动器(或一对用于制作全桥的半桥驱动器)、因为它们的产品支持单独的 FET 电压与栅极驱动器电压。  请参阅 LM2105 、其中 GVDD 为5V 至18V、FET 的 V_IN 可以是您的 FET 支持的任何电压。   

    另一个想法是 CSD95420。   该部件的驱动器来自5V 逻辑电源、主功率 FET 路径是不同的。 尽管该驱动程序声称最低电压为4.5V、但我们不确定您会在低于该电压时失去什么功能。    

    此致!

    雅各布  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    感谢你的帮助。

    Joaquim。