This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:我测得 VSHx=15.200V 和 VGHx=15.000V。 为什么 VSHx 有0.8V 的压降、VGHx 有1V 的压降?(以 PVDD 为基准)我测量 VSHy=0.517V、VGhy=0.502V。 为什么 VSHy 具有0.517V 的压降、VGHy 具有0.502V 的压降?(以 GND 为基准)

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1361779/drv8714-q1-i-measure-vshx-15-200v-and-vghx-15-000v-why-vshx-have-0-8v-voltage-drop-vghx-have-1v-voltage-drop-respect-to-pvdd-i-measure-vshy-0-517v-and-vghy-0-502v-why-vshy-have-0-517v-voltage-drop-vghy-have-0-502v-voltage-dro

器件型号:DRV8714-Q1

您好 TI

对于开路负载,PVDD=16V。

I 测量 VSHx=15.200V、VGHx=15.000V 。 为什么  VSHx 具有0.8V 的压降、VGHx 具有1V 的压降?(以 PVDD 为基准)

I 测量 VSHy=0.517V、 VGhy=0.502V。  为什么  VSHy 具有0.517V 的压降、VGHy 具有0.502V 的压降?(以 GND 为基准)

您值得注意的是、该差异 来自方框图中所示的二极管压降。

为什么存在压降差异?   VSHx 具有 相对于 PVDD 的0.8V 压降、而 VSHy 具有 相对于 GND 的0.517V 压降,为什么存在0.5V 差分?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 将在一两天内查看您的问题和反馈。

    此致

    森田真也

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    在方框图中、DRV 具有内部二极管压降。 它可以是~0.5-0.7V。

    此致

    森田真也