This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461:分度器微步进与自动微步进

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1363687/drv8461-indexer-micro-stepping-vs-automatic-microstepping

器件型号:DRV8461

尊敬的团队:

能否知道微步进与自动微步进之间的区别?

这是我的理解,请纠正我,如果我是 Wuroung。

微步进由 MICROSTEP_MODE 寄存器设置为1/256。 -它将电机旋转步长分开。 如果 FS (=1/1)电机旋转1步(=1/#极*360[deg])。 如果是1/128、则1个脉冲旋转1步长的1/128角度、128个脉冲旋转1步长。

 当 EN_AUTO 为1b 时、通过 RES_AUTO 设置自动微步进。 -它将脉冲最多分为1/256。 如果我们输入1个脉冲、DRV8461自动对其进行微步进分频。

这是否意味着、如果我们设置 Microstep=1/16和自动 MICROSTEP=1/128、电机将以1步进 x 16步进的脉冲输入旋转。 但是1个脉冲会偏离128、这意味着1个步长的分辨率偏离了16x128=2048。 "是不是啊?

谢谢、此致、
北村裕人

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kitamura-San:

    请参阅数据表中的"7.3.6自动微步进模式"。 自动步进可从任何微步进模式设置中插值更细的微步进1/32至1/256 (4摆幅)。 例如、如果在模式下设置了全步进并且使用1/256 RES_AUTO 启用了自动微步进、则每个步进输入脉冲将在内部内插为256个脉冲。

    这意味着、当微步进设置为1/16且自动微步进设置为1/128 RES_AUTO 时、每个步进输入(1/16)将除以8以实现(16 x 8 = 128) 1/128自动微步进。 如果设置了256微步进模式并使用1/256 RES_AUTO 启用了自动微步进、则不会发生进一步的插值、因为不需要输出1/256微步进。

    我希望这有助于理解工作原理。 谢谢。

    此致、Murugavel