请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3901-Q1EVM 我已经有 DRV3901EVM 电路板、主要尝试通过 Internet 浏览器与 GUI 建立连接。 我安装了 Chrome 扩展程序和 TiclionAgent 应用程序。 我还安装了 MSP430驱动程序。 它还能在设备管理器中识别两个 COM 端口(UART)、德州仪器(TI)也被列为驱动程序制造商。 当我在 Internet GUI 中按"Connect"时、会显示已连接的 COM 端口、但始终无法建立连接。 我也尝试过它与私人 PC,它没有防火墙或类似. 然后、我尝试在 PC (DRV3901-Q1EVM-GUI-1.1.1.setup-win)上安装 GUI、但这样不起作用。 它无法找到要从 Internet 下载的文件。