请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MCT8316Z tWAKE 和 tSLEEP 验证结果与数据表不一致。
数据表 P9,唤醒时间应小于1ms,睡眠脉冲时间应大于120uS ;实际测量的唤醒时间为1.74ms, tSleep 为86.7uS。 请确认测试结果是否正确。


2.霍尔传感器的时序图。 在数据表 P25中、DIR = 0和 DIR = 1的霍尔信号相同。 它实际上应该是不一致的。 实际信号如下所示。 左侧为 DIR= 0、右侧为 DIR=1、请确认。


3. MCT8316ZTEVM 评估模块用户指南 P18、电机转速的计算公式是否错误。

GUI 使用的实际公式应如下图所示