请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV10975EVM 主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 DRV10975
尊敬的 TI:
我在开始使用 DRV10975EVM 时遇到问题。
操作系统: Windows 10
成功安装 USB2ANY 接口后、我坚持正确安装旧的 LabView 版本2014、该版本仅提供来自 LabView 的运行时。
成功安装旧版本的 LabView 2014后、我调用 DRV109xx EVM.exe 并将获得:

抱歉用德语书写。
我已经使用了正确的版本2014、但我没有安装 NI 提供的任何其他工具。
有人可以提供解决方案吗?如何在不使用 LabView 的情况下通过 I2C 设置 DRV10975内部的电机参数?
或者告诉我、为什么我的版本剂量与 TI 的设置(版本3.3.4.0)不符? 我还在测试 LabView 2010版、但没有成功。
我还考虑到了这里的机票:
但这种剂量也不能解决我的问题。
提前感谢您。
最佳
乌尔夫