This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8329EVM:MCT8329 GUI 未可靠连接

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355, MCT8329EVM, MCT8329A, MSP-EXP430FR2355, TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1362065/mct8329evm-mct8329-gui-not-connectng-reliably

器件型号:MCT8329EVM
主题中讨论的其他器件: MCT8329AMSP-EXP430FR2355、MSP430FR2355 TMS320F28069

尊敬的 TI 团队

我正在尝试使用 MCT8329A-GUI 在网络和软件版本中连接 MCT8329EVM。 它会连接、但一旦尝试读取或写入 EEPROM 寄存器、GUI 就会弹出错误且硬件断开连接。 我正在共享 issue.e2e.ti.com/.../Device-not-connecting.mp4屏幕截图

e2e.ti.com/.../Device-not-connecting.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我也尝试过使用不同的电缆、但连接问题未解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    GUI 可以与 EVM 上的 MCU 通信、这 通过屏幕底部的"Hardware Connected"消息来指示。 由于 GUI 可以与 MCU 通信、因此 板载 MCU 和 MCT8329A 之间的通信存在问题。

    您能否通过检查 AVDD 的输出是否为~3.3V 来检查器件是否处于睡眠模式或未正确上电? 如果 AVDD 输出~3.3V、您可以点击 GUI 上的"Find Address"按钮、看看是否能够找到 I2C 地址?

     此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 AVDD 得到3.3V 电压、但 I2C 没有扫描该器件。

    e2e.ti.com/.../i2c.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在两个开关位置、即当 S4唤醒和 S4睡眠时、AVDD 的电压均为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    1. 您能否检查 J9上的所有跳线是否均已连接?
    2. 您能否告诉我、当您 将 EVM 连接到计算机时、D14或 D13 (MCU 提供的 LED)是否亮起?
    3. 您能告诉我 DVDD 输出什么电压吗?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、所有跳线均已填充。

    2.是的,两个 LED 都亮起

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    似乎 MCT8329EVM 中的固件需要更新。 请按照 EVM 固件兼容性常见问题解答中的说明 将 MCxEVM_MSP430FFR2355_Firmware.out 编程到 MCT8329EVM 中。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您参考的链接提示我需要外部 MSP430、我没有。

    要将 MSP430固件编程到 MCx EVM 上、您需要使用 MSP430 LaunchPad (例如 MSP-EXP430FR2355)和4根母/母跳线来连接编程引脚、如下所示:

    通过 USB 将 MSP430 LaunchPad 连接到计算机、然后导航到 TI 云 Uniflash 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    要在 EVM 上对 MSP430FR2355重新编程、需要使用 eZ-FET 调试探针。 我链接的指南使用 MSP430FR2355 Launchpad 上的 eZ-FET 调试探针 Rev1.4、但如果需要、也可以使用另一个 Launchpad 上的另一个 eZ-FET 调试探针。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有 TMS320F28069 Launchpad、您能否分享如何使用我的 Launchpad 进行 eZ-FET 调试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prabhat:

    遗憾的是、TMS320F28069 Launchpad 是 C2000微控制器产品系列的一部分、不使用 eZ-FET 作为调试  探针、而是使用 XDS110调试探针。 我们建议购买 MSP-EXP430FR2355、或购买  TI.com 特性列表中列出了 eZ-FET 调试探针的产品。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在令人沮丧的是、您购买了一个250美元的评估板、进行评估时需要再购买一个评估板。