This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:DRV8706S

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1360610/drv8706-q1-drv8706s

器件型号:DRV8706-Q1

使用DRV8706S控制车门电机,SPI、PWM输出正常,但是GH1、GH2输出12V,GL1、GL2输出0V,电源是12V供电,四个MOS管没有导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊登,你好!

    请给我们的器件专家一两天的时间与您联系。  您可以发布一些标记过的波形以及一些有用的详细信息。  您在什么模式下运行- PWM、PH/EN 或半桥控制?   

    转换: 使用 DRV8706S 控制车门电机、SPI、PWM 输出正常、但 GH1、GH2输出12V、GL1、GL2输出0V、 12伏电源、四个 MOS 管未导通。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊登,你好!  

    您是否有可用于进行比较的 DRV8706-Q1EVM?  

    您能否发布此原理图和原理图的标记波形?  

    此致!

    雅各布