主题中讨论的其他器件: DRV8243-Q1
团队、
DRV8908-Q1是否支持 关断状态诊断/检测是否与 GND 和 VBAT 短路?
数据表对此尚不清楚(它仅关注 开路负载检测(OLD)。
如果可以支持对 GND 和 VBAT 短路的关断状态诊断 -您能帮助解释应用中的相关策略吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队、
DRV8908-Q1是否支持 关断状态诊断/检测是否与 GND 和 VBAT 短路?
数据表对此尚不清楚(它仅关注 开路负载检测(OLD)。
如果可以支持对 GND 和 VBAT 短路的关断状态诊断 -您能帮助解释应用中的相关策略吗?
嘿、Piotr、
是针对 OUTx 短接至 GND 还是 VBAT?
您可以看到用于 GND/VBAT 短路分析的引脚 FMEA: https://www.ti.com/lit/fs/sffs321/sffs321.pdf 、但这用于导通状态:
短接至 GND: 如果命令 OUTx 被拉至高电平、则检测到短路且输出为 Hi-Z
短接至 VBAT: 如果命令将 OUTx 拉至低电平、则检测到短路且输出为 Hi-Z。
如果输出是 Hi-Z、则不会检测到它。
此致!
雅各布
您好、Jacob:
对器件 DRV8908-Q1 FMD 报告的引用对我没有帮助。
我想确认 处于关断状态的 DRV8908-Q1是否能够检测 OUTx 与 GND 和 VBAT 的短路。
例如: DRV8243-Q1在数据表中具有清晰的信息、即它在关断状态和导通状态下都具有负载诊断功能、可检测开路负载和短路(OLP)。 稍后、在 DRV8243-Q1中会降低 dataehet OLP。
DRV8908-Q 是否具有类似功能?