主题中讨论的其他器件: CSD18532Q5B、
大家好、我将使用 DRV8701E 来驱动有刷电机。 遗憾的是、驱动器会在通电后立即进入过流保护模式。 驱动器试图在大约4.5us 内复位3ms、然后再次进入故障状态。
查看信号时、我可以看到、只要施加电源、顶部2个 FET 的栅极信号就会变为大约12V、底部 FET 与 FAULT 引脚同步切换。
我的电路与 DRV8701EVM 评估板完全相同、只是 MOSFET 不同。 在我的设计中、我使用 RD3H200SNFRATL、而 EVK 使用 CSD18532Q5B。
我修改了板、使其与 EVK 完全匹配。 VREF 引脚未连接到任何地方(迹线切断)、IDRIVE 引脚也悬空。
如果我移除顶部的2个 FET、驱动器不会出现过流故障。
另外、当处于过流故障时、如果我向驱动器施加睡眠信号、则驱动器退出过流模式。 我在有负载和没有负载的情况下尝试过它、现在发生了相同的事情。
非常感谢您提供任何帮助。
谢谢!
阿伦