This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8350:开关损耗计算&栅极电阻

Guru**** 2576215 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1364465/drv8350-switching-loss-calculation-gate-resistance

器件型号:DRV8350

团队、

我的客户 可以通过 SPI 定义驱动电流。  他们根据栅极电阻规格计算开关的开关损耗。 他们无法通过驱动电流计算开关损耗。 例如、如果他们计算150mA 和13.5V 处的 Rg、则他们会达到13.5V/ESP=90 150mA Ω。 这意味着开关损耗非常高。 另外、他们认为此计算结果不正确、因为电流可能保持在150mA 上、并且不限于开启开始时的150mA。 因此等效栅极电阻要低得多。

您是否有关于开关损耗的建议或计算公式?

他们是否可以假设在栅极电容充满电之前电流保持150mA?

此致