This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245S-Q1LEVM:电流检测精度

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365508/drv8245s-q1levm-current-detection-accuracy

器件型号:DRV8245S-Q1LEVM

迪亚尔斯、

  EVM 板的电流精度有多少、客户测试误差在 GUI 和电流仪器之间是10%~15%。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    GUI 电流读数只是使用我们的 MCU ADC 在一段时间内测量 IPROPI 信号的粗略估算值、不被视为 DRV8245的精度。   使用示波器或万用表测量 IPROPI 上的输出电压、以获取准确的读数。

    此致!

    雅各布