This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8848:有关快速衰减的问题

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8848

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365316/drv8848-question-on-fast-decay

器件型号:DRV8848

大家好、我有一个关于 DRV8848快速衰减模式的问题。

据我了解、当直流有刷电机在全桥中运行时、快速衰减模式会切换电桥的极性、因此电流的减小速度将快于仅通过 FET 的体二极管的速度、从而允许电机逐渐滑行至零速度。

由于极性会反转、我会产生这样的困惑:如果将0-0状态应用于两个输入(AIN1和 AIN2)以激活快速衰减、那么在电机停止后、什么会阻止电机反向旋转?  该芯片是 在电流达到0后自动关闭所有 FET、还是假设我们需要手动控制输入以防止其反方向旋转?

我想我真正要问的是、如果我在电机运行的情况下持续向 AIN1和 AIN2施加低电平信号、它会滑行停止并保持停止、还是会停止然后再旋转另一个方向?

提前感谢、

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    "海岸"一词可能有点误导。 当在驱动和衰减状态(例如正向和滑行)之间切换时、负载电流会在 PWM 关断时间内再循环。 在快速衰减(滑行)期间、电流衰减速度快于慢速衰减。  

    如果您 使用 PWM 信号作为输入、在驱动和衰减状态之间切换、电机将不会停止;但是、在任一衰减模式下、如果两个输入信号都为0或1、电机将停止。  

    有关电流衰减模式的更多信息、请参阅以下应用手册。

    电流再循环和衰减模式(修订版 A)

    此致!

    大卫