This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMD18200:LMD18200的 PSpice 模型的可用性

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: LMD18200, DRV8876, DRV8251A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365094/lmd18200-availability-of-pspice-model-for-lmd18200

器件型号:LMD18200
主题中讨论的其他器件: DRV8876DRV8251A

大家好!

我目前正在 LTSpice 中进行一个项目、需要使用 LMD18200 H 桥。 但是、我尚未找到  此组件的 PSpice 模型。

有人知道 LMD18200的 PSpice 模型是否可用、如果可用、我可以从哪里下载? 将非常感谢任何与该模型有关的指导或链接。

提前感谢您的帮助!

此致、
卡洛斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    遗憾的是、LMD18200是我们的一款没有 PSPICE 模型的旧器件。  建议为您的应用查看我们的一些新器件。  

    DRV8876的特性和功能相似、下方链接的产品页面中提供了一个 PSPICE 模型。  

    DRV8876数据表、产品信息和支持| TI.com

    DRV8251A 是一个类似的更新的器件、但目前没有可用的 PSPICE 模型。  

    DRV8251A 数据表、产品信息和支持| TI.com

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的及时、清晰的回应! 您的简短说明非常有帮助、正是我所需要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题。 很高兴为您提供帮助!