This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8718-Q1:VGS 分压器电路

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365403/drv8718-q1-vgs-divider-circuit

器件型号:DRV8718-Q1

大家好、

我的客户正在使用8718+ MOSFET 制作高侧开关。 MOSFET VGS 击穿电压为10V。 但由于电荷泵为11V、因此我们认为峰值 VGS 应为11V。 因此、客户使用10k+22k 电阻器对 VGS 进行分压。 但他们发现它由于 RC 充电而变慢、开关操作使效率变得很差。 他们问我们是否有任何关于这种情况的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。  

    如果 RC 是减速的根本原因、我想像1K + 2.2千欧姆这样的较小电阻器会有所帮助。

    此致

    森田真也