主题中讨论的其他器件: TPS63070
我正在使用 DRV8212在手持外科手术器械中控制电机。 按下手柄上的按钮时、将启用稳压器(额定电压9.2V)。 一旦电源正常输出变为高电平、DRV8212的一个输入被拉低、而另一个输入继续被拉高、电机旋转。 当释放按钮时、两个输出都被拉高、并且 DRV8212 会制动电机。 此外还有一个次级开关、用于在电机完成完整旋转之前使其保持开启状态。 这两个开关连接到一个 启用电压稳压器的容错 OR-ing 电路。
我看到的问题是、有时 DRV8212将进入奇怪的状态、在这种状态下、它不再对输入信号作出响应、且其输出每1.5ms 产生一次小脉冲。 芯片循环通电似乎是摆脱此状态的唯一方法。 拔插电机没有任何效果、当电机插回时、DRV8212仍处于不良状态、因此我认为这不是一个过流问题。 当它处于故障状态时、IN1为高电平、IN2为低电平、输出都 每1.5mS 产生一次这些小脉冲。 糟糕的状态是罕见的,但已经出现在有时候 O.R.我已经能够通过快速按下和释放按钮重复超过五分钟或更多。
我浏览了数据表、应用手册和论坛以了解类似的症状、但没有发现任何相关信息。 完整原理图如下所示。 非常感谢您的帮助。
丹