This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8706-Q1:电流检测放大器带宽

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1354412/drv8706-q1-bandwidth-of-current-sense-amplifier

器件型号:DRV8706-Q1

团队、您好!

客户缺少我们数据表中的带宽规格。 提供这种信息吗?

非常感谢

约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Josef、

    请给我们更多的时间来研究这件事。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有消息吗? 非常感谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    联系设计人员。 有了更新后、我将向您提供最新信息。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、您好、有任何更新吗? 非常感谢 Josef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、  

    请耽误你的时间。 我将再次与设计团队联系。 谁是客户、他们的应用是什么?

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josef、

    我不能在这个公开论坛上与您分享这些信息。 您能否告诉我客户及其应用程序以及我是否应该通过电子邮件发送给您/

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会给您发送一封电子邮件。 J·布