This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:F280039C 的 DRV8353RS-EVM 应用

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM, LAUNCHXL-F280039C, DRV8353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1364352/drv8353rs-evm-drv8353rs-evm-application-for-f280039c

器件型号:DRV8353RS-EVM
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F280039CDRV8353

团队成员

DRV8353RS-EVM 提到了

"仅与 TI ISO-F28027F 配合使用"

那么、此板只能用于 ISO-F28027F? 也可以与 LAUNCHXL-F280039C 配合使用

BRS

布赖恩  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的提问!  

    这是正确的、 因为 LAUNCH-F280027F 的特定软件 GPIO 引脚映射与 LAUNCH-F280039C 不同、因此驱动 DRV8353所需的输入、ADC 和输出的跳线配置很可能不匹配。

    可以通过跳线从39C 到 EVM 的适当引脚、但在设计基本代码/GUI 时不考虑电路板。

    希望这些信息对您有所帮助。   

    此致、  

    -约书亚