请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8872-Q1 主题中讨论的其他器件: DRV8243-Q1
您好
我们在 设计中使用 DRV8872-Q1。 我们使用它来控制汽车后视镜倾斜的水平和垂直运动。
当我们从 STM 微控制器提供到 IN 引脚的输入时、输出电流峰值为6A、是一个尖峰、并且没有观察到电机运动。
不过、当我们使用电源为 IN1引脚提供3.3V 输入时、可以看到电机的移动。
请告诉我们、在这种情况下、电机输出会在什么条件下关闭。