This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8830:禁用12ms 斜坡/更改斜坡时间

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8830, DRV8215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365152/drv8830-disabling-12ms-ramp-changing-the-ramp-time

器件型号:DRV8830
主题中讨论的其他器件: DRV8215

尊敬的电机驱动器团队:

希望您做得好!  

我有一个有关 DRV8830的问题:

在数据表的第12页可以看到:

"初始上电时、器件将进入低功耗关断状态。 请注意、当从制动或待机模式转换到正向或反向时、电压控制 PWM 从零占空比开始。 占空比会缓慢上升至所需电压。 从待机状态到100%占空比、这可能需要长达12ms 的时间。"

是否有办法禁用这个12ms 斜坡、或更改 斜坡时间?  

感谢您的支持!

K·赫斯洛普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kyle、

    DRV8830不允许控制斜升速率。 此斜坡时间在器件内设置且不可调节。  

    但是、我们的一些较新器件、如 DRV8215、确实提供称为"软启动"的可调斜坡速率。

    DRV8215数据表、产品信息和支持| TI.com 

    此致!

    大卫