This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8303:正在寻找具有更多功能的类似电机驱动器

Guru**** 1546410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8303, DRV8334
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365162/drv8303-looking-for-a-similar-motor-driver-but-with-more-functions

器件型号:DRV8303
主题中讨论的其他器件: DRV8334

大家好!

我正在从事一个涉及控制三个 BLDC 电机的项目、我需要一个满足以下要求的电机驱动器:

  1. 单通道 PWM 控制 :驱动器应能够使用单个 PWM 信号控制电机。
  2. 方向控制输入 :它应该有一个用于改变电机方向的输入。
  3. 霍尔传感器输入 :驾驶员需要根据霍尔传感器的信号来处理换向。
  4. 电流测量输出 :它应该测量电流并提供一个可由微控制器读取的输出。
  5. 速度测量输出 :它应该测量电机转速并提供一个可由微控制器读取的输出。

到目前为止、我一直在使用 IR2130、它需要6个 PWM 通道并通过我的微控制器处理霍尔传感器信号。 这个设置在微控制器上使用的 I/O 引脚太多、我正在寻找一个集成度更高的解决方案、以简化设置并减少所需的 I/O 引脚的数量。

我只找到可测量电流或速度的驱动器(如 DRV8303)、但不能同时测量两者。

是否有人知道可满足所有这些要求的电机驱动器? 如有任何意见或建议,将不胜感激。

谢谢!