This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316A:数据表指出引脚22-25为 NC、但布局示例和 EVM 将它们连接到 AGND

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365660/mcf8316a-datasheet-states-pins-22-25-are-nc-but-layout-example-and-evm-have-them-tied-to-agnd

器件型号:MCF8316A

您好!

如标题所述、我的问题是关于电机驱动器 IC 上的 NC 引脚22-25。 他们被注明为"未连接"、但没有任何指示(我可以看到、如果我在某个地方错过了该信息、请告诉我)、表明他们应该与任何事物关联。 但在评估模块(数据表中也以布局示例的形式显示)中、它们连接到 AGND。

我正在为此 IC 设计定制板、并尝试了解有关这些引脚的指南。 请务必说明保持这些引脚悬空与将它们连接到模拟接地之间的含义。

非常感谢、

阿尔维兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvids:

    在 EVM 和布局指南中、NC 引脚都连接到 GND、以提高热性能。  与调整开关频率、压摆率或 PDB 上具有大量覆铜 GND 区域相比、通过将 NC 引脚连接到 GND 来改善热性能的效果很小、但这会有所帮助。 因此、如果您不为布局而将 NC 引脚连接到 GND、MCF8316A 的性能不应有显著差异。

    此致、

    约书亚