This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8315A:DACOUT 变量选择描述

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: MCT8315EVM, MCT8315A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365756/mct8315a-dacout-variable-select-description

器件型号:MCT8315A
主题中讨论的其他器件:MCT8315EVM

您好、团队成员:

在 MCT8315EVM 的 GUI 上、有多个 DACOUT 变量选择、如下所示。

但是、MCT8315A 的数据表或调优指南上没有说明。
例如、我根本找不到任何三相占空比说明。

对 DACOUT 变量选择有任何说明吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuwahara-San、

    我 认为用于 DACOUT 变量选择的 GUI 小工具已过时。 请避免使用 DACOUTx Variable Select 下拉菜单、只需在[DACOUT1_VAR_ADDR]或[DACOUT2_VAR_ADDR]字段中输入寄存器地址。

     DACOUT 可配置为监控任何算法变量:

    此致、
    埃里克·C·