请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:DRV8353工具与软件:
您好!
我将尝试调试两个不断进入电机驱动器故障的 BLDC PCBA (DRV8353H)。
VM = 24V
VDRAIN = 24V
验证了 DRV8353 VM、VDRAIN 引脚的电压。
VCP、VGLS 电压为26V、4V -这表示欠压 情况、对吗?
VCP 和 VGLS 上的电容为1uF、16V。 该电容增加到了4.7uF、25V、并且在我们的其他 BLDC 板中运行良好。 只要接通电源,就能听到嗡嗡声,DRV8353温度快速升高。 如何确保芯片没有损坏?
谢谢
纳杰玛