This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3946-Q1:电流检测比例因子、从0至200mA

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1357080/drv3946-q1-current-sense-scaling-factor-from-0-to-200ma

器件型号:DRV3946-Q1

在数据表中、提供了高达6A 的200mA 比例因数、但从0到200mA 完全没有任何信息。 出于安全考虑、我的应用中必须测量"关断电流、因此即使这些低电流下的误差很高、我们也想知道您在该范围内的测量值是(0至0.2A)

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    感谢您的提问。  

    需要澄清的一点是、您是要在待机模式下测量电流、还是在工作模式下测量较低的电流设置。 请参阅下面有关待机模式的详细信息。

    当设备关闭时(在待机模式下),通过负载的电流应该是 IOLP_PD,如下所示(请注意,这个电流流入内部电流吸收器,不会显示在 IPROPI 电流中)

    此外、如果发生 FAULT OUTx 节点开路或短接至 GND、则会设置 CHx_OFF_DIAG_STAT 警告、指示失去继电器控制。

    请让我知道这是否澄清了。  

    谢谢。

    伊比努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ibinu,感谢您的提示。
    我实际上是在工作模式下测量一个较低的电流、围绕50mA、我想知道此类电流的比例因数和误差是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认此用例。

    我正在与团队内部讨论较低电流电平下的精度。 我将通过2024年5月8日 向您介绍最新情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    根据我们的讨论、我将此报告标记为已结束。如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    谢谢。

    伊比努