This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8832:应用问题

Guru**** 2451630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367199/drv8832-application-issues

器件型号:DRV8832

工具与软件:

您好!

当 DRV8322未通电时、手动转动门锁将在特殊情况下驱动电机反向旋转。

此时、电机将输出20V 的电压。 这种电压是否会损坏 DRV8832?

可以承受的最大电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Reed:

    输出引脚应遵循与输入引脚相同的最大绝对值、即7V 最大值。  

    由于 DRV8832是一款低功耗器件、建议保护引脚免受高瞬态电压尖峰的影响。 如果这一事件有可能发生、建议使用 TVS 二极管或某种保护电路来保护输出引脚免受高压尖峰的影响。  

    此致!

    大卫