This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8908-Q1:用户是否可以在同步或 PWM 模式下为并行输出选择 CH1和 CH8?

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1365886/drv8908-q1-can-user-select-ch1-and-ch8-for-parallel-output-in-contineous-or-pwm-mode

器件型号:DRV8908-Q1

工具与软件:

您好!

一位客户粗心地设计了一个将 CH1和 CH8连接在一起的设计。 是否可以正确设置以避免它们和 OCP 之间的输出延迟?

如果不是、是否可以使用占空比为0和100%的 PWM 模式?

此致、

杰罗姆  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    客户是否并行连接了 CH1和 CH8?

    OUT1和 OUT8是否连接在一起?

     OUT1和 OUT8是否连接到同一负载、但客户希望每次仅从一个输出驱动负载?

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    是的、客户并联了 CH1和 CH8。 OUT1和 OUT8连接到同一负载。 只有当他们开始通过 SPI 命令测试样本库时、他们才发现 CH1和 CH8上的控件采用不同的字节。  是否有方法可以控制两个通道同时开启或关闭、而不会产生任何延迟、从而导致 OCP?  

    此致、

    杰罗姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerome、

    通道具有单独的控制寄存器、因此输出之间会存在延迟。 每个通道都会监控 OCP、因此如果一个通道跳闸、将禁用所有通道的输出。  

    在并行模式下运行时、还必须注意以下要求。

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    好的、我明白了。

    非常感谢。

    此致、

    杰罗姆