This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:可以与 MCT8329A 一起使用相同的 PCB 布局?

Guru**** 2451630 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8329A, MCT8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367067/mcf8329a-can-be-used-same-pcb-layout-with-mct8329a

器件型号:MCF8329A
主题中讨论的其他器件: MCT8329A

工具与软件:

各位专家、您好!

我的客户正在评估 MCT8329A、他们将构建自己的 PCB 板。 同时、客户希望使用与 MCT8329A 相同的 PCB 板来评估 MCF8329A。 它们似乎几乎是相同的端子分配和相同的封装。 客户是否可以使用同一 PCB 板来评估 MCT8329A 和 MCF8329A?

此致、
藤原市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    藤原您好!

    无需更改 MCT8329A PCB 布局或原理图即可评估 MCF8329A。

    此致、

    约书亚