请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8703-Q1EVM 主题中讨论的其他器件:DRV8702-Q1、DRV8703-Q1
工具与软件:
这是 DRV8702-Q1和 DRV8703-Q1 EVM 的主题。
DRV8702/03-Q1 GUI 可以从 EVM 上的 MCU GPIO 选择 PWM 占空比
在 PWM 模式下、GUI 设置和 MCU GPIO 输出之间的 IN1/IN2极性不匹配。 它们发生了翻转。
下面我们举例说明:
如果 IN1=0%的 GUI 占空比、则 MCU GPIO 将用于 IN1输出100%高电平。

注:
这不是器件(DRV8702/03-Q1)问题。 EVM 上 GUI 和 MCU 的输出极性问题。
其他模式(独立模式、PH/EN 模式) 不具有此极性翻转。
< >