This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8711:设置满量程输出电流后的 DRV8711 nFAULT

Guru**** 2450170 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368078/drv8711-drv8711-nfault-after-sets-full-scale-output-current

器件型号:DRV8711

工具与软件:

迪亚尔斯、

  客户使用 DRV8711驱动步进电机达2000步、然后减慢并正常停止。 最后,设置满量程输出电流 (扭矩寄存器设置为0x20) 。 大约5秒后、发生 NFAULT、状态寄存器读取为0xFF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jon:

    使用的 VM 电源是什么? 该测试是在 TI EVM 还是客户 PCB 上执行的? 您能否在正常运行期间分享所有寄存器设置以及线圈 A 或 B 电流波形? 谢谢。

    此致、Murugavel