This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8461EVM:使用外部 MCU 通过 SPI 控制 DRV8461EVM

Guru**** 2450500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8461EVM, DRV8461

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368172/drv8461evm-control-drv8461evm-over-spi-using-external-mcu

器件型号:DRV8461EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8461

工具与软件:

您好-

我们公司购买了 DRV8461EVM、以使用评估软件测试其适用性。 我们希望改进这款芯片、现在正考虑编写代码、以使用我们的测试 MCU (STM32 Nucleo f446re)对其进行控制。 使用我们的 MCU 尝试通过 SPI 控制驱动器的最佳方法是什么。 是否可以简单地拔下 SPI、SDO 和 SCK 跳线、将 MCU 插入这些插槽、然后按这种方式上传代码?
感谢您的支持

谢谢!
伊坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请参阅 EVM 用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slou558b/slou558b.pdf 、第40至42页。 您可以移除 J4、J8和 VREF 的跳线短接。 然后、您可以通过接头访问 DRV8461引脚、并将其连接到 MCU。 请参阅以下片段。 对于 SPI、您将需要 SDO、SDI、SCLK、nSCS 和 GND 连接。 您还应控制 nSLEEP、STEP、DIR、ENABLE、M0、 M1、MODE 等和 VREF 模拟基准。 外部短路电压。

    由于您不会连接 USB、因此应通过 TP37为 DRV8461/2的 VCC 电源提供3.3V 电压。 希望这对您有所帮助。  

    此致、Murugavel