This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8304:DRV8304工作在3PWM模式,无传感器,实现速度开环控制,有没有可参考的例子 Ω

Guru**** 2451510 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366432/drv8304-drv8304-3pwm

器件型号:DRV8304

工具与软件:

DRV8304驱动无刷电机,使用3PWM模式,需要实现开环控制,有没有相关的参考例子包含以下内容:

1.采用FOC开环控制,实现sin波形控制;

2. C语言,最好适合通用的单片机;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    今天是 美国的假日、我们的目标是在一周结束前提供回复。

    此致、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    您可以在中国 e2e 论坛上重新发布您的问题吗?

    https://e2echina.ti.com/

    谢谢。

    安东尼·洛迪