This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8872-Q1:DRV8872DDARQ1:AEC-Q100-012短路可靠性特性

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367429/drv8872-q1-drv8872ddarq1-aec-q100-012-short-circuit-reliability-characterization

器件型号:DRV8872-Q1

工具与软件:

尊敬的团队:

我们是否具有 用于 DRV8872DDARQ1或任何其他热应力测试的 AEC-Q100-012短路可靠性特性?

谢谢。

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Federico:

    感谢您的提问。

    热相关测试结果位于 TI.com 产品页面。 以下是链接

    质量、可靠性和封装数据下载| TI.com

    AEC-Q100-012是相对较新的测试项。 我们最近的器件拥有该功能、但在 DRV8872DDARQ1时间未提供。  DRV8872DDARQ1没有 AEC-Q100-012测试结果。

    此致

    森田真也