This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8836:DRV8836时序要求

Guru**** 2451670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366539/drv8836-drv8836-timing-requirements

器件型号:DRV8836

工具与软件:

专家、您好!

RL 为20 Ω 时测试时序要求。 如果 RL 为31欧姆、这些值是如何变化的? 我们是否仍需要遵循表中列出的最大值?

此致、

文廷  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、文婷、

    这些规格将保持不变。  这些规格主要由 IC 的内部设计决定。   

    此致!

    雅各布