This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876:OUT 的漏电流

Guru**** 2451630 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1366674/drv8876-leakage-current-for-out

器件型号:DRV8876

工具与软件:

您好、专家!

很高兴与您交谈。 DRV8876正由客户侧进行评估。

当 DRV8876在 Hi-Z 模式下工作时、您是否能够共享泄漏电流? 我们在数据表中没有找到该数据。 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 5月27日星期一是美国的国庆节。 将反馈给专业后勤办公室

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Songzhen,

    它是否将处于独立1/2桥模式?   

    什么 VM 电压?

    如果在 OUT1和 OUT2之间连接了负载(BDC 电机)、则不会存在任何泄漏电流、因为不会有 VM 源。  

    如果 OUT1或 OUT2连接到 VM 或 GND、则需要根据设计进行检查以确定泄漏电流。   

    此致!

    雅各布