This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:使用 ipp 引脚进行电流测量

Guru**** 2564410 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367321/drv8873-q1-current-measuremement-using-iprop-pin

器件型号:DRV8873-Q1

工具与软件:

您好

我们在 设计中使用了 DRV8873-Q1。  我们将在 ipp 引脚上测量1.4V。 根据以下原理图、我们将使用390欧姆的感应电阻器。

现在使用公式并检查电流时,我们得到 (1.4/390)*5*1100=19.7A。 不过、当我们使用电流探头测量电流时、电流大约为4A。 数据表中给出的公式是否正确? 如果我们删除乘法器5并进行计算,则得到 (1.4/390)*1100=3.9A,这 更接近测量值。 请告知我们 哪一个计算是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prema、

    IPROPI 上的电压不应超过5V、因此公式中的5V 代表最大值、不应用于计算中。  

    计算得出的3.9A 是 IPROPI 电流的正确估算值。  

    此致!

    大卫