This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353:IDRIVE 传播延迟

Guru**** 2449320 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8329, DRV8353, DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368669/drv8353-idrive-propagation-delay

器件型号:DRV8353
主题中讨论的其他器件: DRV8323、DRV8329

工具与软件:

您好!

您能否为 DRV8353提供更改 IDRIVE 命令时的最大传播延迟?

我们将尝试在运行电机时更新此信息。   

这些传播延迟是否会在这些器件之间发生变化?   DRV3255、DRV8329、DRV8323

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的提问! 我已经把这个分配给了 Akshay、但作为一个负责人、他 今天不在办公室。 他应该能够在下周跟进。

    此致、

    安东尼·洛迪