This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:电流检测功能

Guru**** 2451370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368317/drv8434s-current-sensing-feature

器件型号:DRV8434S

工具与软件:

你(们)好!

DRV8434S 数据表中提到了集成电流检测功能并且不需要检测电阻。

除此之外、我们无法从电路板上的哪个引脚读取信息来获取电机的电流消耗。

任何有关将电机电流消耗作为输出的指导都将是很好的。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DRV8434S 和大多数具有集成电流检测功能的步进驱动器中、电流检测输出仅在器件内部提供。 它的输出被连接至 ITRIP 比较器以进行 IFS 电流调节。 ITRIP 比较器的另一个输入接收由 VREF 引脚输入电压设置的基准电压。 无法从内部电流检测模块获得电机的电流消耗作为输出。 谢谢你。

    此致、Murugavel