This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV290XEVM:环形压电式

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: ULC1001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367339/ulc1001-drv290xevm-ring-piezo

器件型号:ULC1001-DRV290XEVM
主题中讨论的其他器件:ULC1001

工具与软件:

你好。

我们正在测试如何驱动新型压电式振铃。

我有一些问题。

问题1: 压电致动器的谐振频率为18kHz。 它可以在 EVM 上运行吗?

问题2. 如何知道如何在 GUI 中测量"Min Imp"?

问题3:  我可以调节放大器(puv)来增加压电式设备的强度吗?

我希望获得环压电式仿真结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否在测试 TI 的 LCS-FL-RNG15原型? 我们有一个要加载到 GUI 中的配置文件。 我将此文件作为附件、如果您在打开它时遇到任何问题、请告诉我。 这具有优化的水清洗设置、工作频率为~30kHz 和~66kHz。 要在 GUI 中测量/填充"Min Imp"、必须运行校准。 增大放大器(puv)设置将增大强度、因为这会增大占空比、但不建议将其增加到0.85以上。  

    我已经在该主题中添加了我们的机械专家来评论仿真结果。  

     e2e.ti.com/.../RingDesignConfig_5F00_ULC1001_5F00_A1_5F00_20240509.cfg

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我是否可以购买 LCS-FL-RNG15?

    我的"安全资源"选项卡尚未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LCS-FL-RNG15尚未释放,但应在未来几周内释放。  

    您是否驾驶自定义 LCS?  

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。  在 Bllow 中、我将使用 EVM 板测试我的自制 Ring Feizo。

    1.传感器

       

    2.玻璃:  ø40 μ V/1.8T

    当您将玻璃放在换能器上并运行水模式时、水会震动但不会去除。
    振动强度是否不够?

    您能帮助我设置 EVM 吗?

    我有其他问题

     ULC1001的 PWM 输出是否可调?

    2.、 Freq_Start 和 Freq_Stop 在哪里使用?
    Freq_Start 和输出频率不同。

    e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video.mp4

    GUI 设置

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。  在 Bllow 中、我将使用 EVM 板测试我的自制 Ring Feizo。

    1.传感器

       

    2.玻璃:  ø40 μ V/1.8T

    当您将玻璃放在换能器上并运行水模式时、水会震动但不会去除。 (PVDD = 45V)
    振动强度是否不够?

    您能帮助我设置 EVM 吗?

    我有其他问题

     ULC1001的 PWM 输出是否可调?

    2.、 Freq_Start 和 Freq_Stop 在哪里使用?
    Freq_Start 和输出频率不同。

    e2e.ti.com/.../MicrosoftTeams_2D00_video.mp4

    GUI 设置  

           

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我相信这个主题会有所帮助: 链接。 在该主题中、我将介绍校准过程和区域参数。

    实质上、您需要在 LCS 的低阻抗点附近为校准突发2和3设置频率范围(频率启动和停止)。 如果您仅使用一个频率范围、则可以在突发2中设置此范围、并从校准序列中删除突发3。 这两个脉冲会更新区域参数。 然后、区域参数处的频率用于更新清洗突发(8、9、13、14等)。  

    ULC1001将驱动起始频率并递增至停止频率。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    增加压电式振动强度的重要因素是什么?
    (谐振频率、功率等)
    即使更改起始频率和停止频率、水也无法排斥。
    请帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了获得最佳结果、您需要在低阻抗点附近设置校准频率、以便更新清除突发以驱动谐振频率周围。 如果您已经这样做了、则可以增加振幅(即占空比)、从而增加输送到负载的功率、从而帮助其排出水。  

    您是否针对 LCS 完成了阻抗扫描? 您的驱动频率是多少?

    此致、
    悉尼诺斯卡特