请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8145H-Q1EVM 工具与软件:
我运行 GUI 并将评估板连接到我的笔记本电脑。
当电路板插接时、GUI 会显示消息"请稍候、器件连接正在进行..." 此消息消失后、GUI 底部的状态栏显示"Hardware not connected: failed to connect"
本地安装的 GUI 和基于云的 GUI 都会出现这种情况。
连接该器件后、Windows 设备管理器会显示两个 COM 端口。 如果我从 GUI 菜单中选择"Options"并在两个 COM 端口之间进行切换、则两者都将导致相同的连接失败。
我已尝试拔下并重新连接该板。 我尝试了三个不同的评估板。 我已尝试重新启动笔记本电脑。 所有常见的东西-仍然无法连接!