This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2603:适用于 CLF-16WX01的驱动器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV2625, DRV2603, DRV2624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368254/drv2603-drivers-suitable-for-clf-16wx01

器件型号:DRV2603
主题中讨论的其他器件: DRV2624、DRV2625

工具与软件:

大家好!


我正在寻找适用于 CLF-16WX01的驱动器、它可以由 DRV2603驱动吗?

product.minebeamitsumi.com/.../CLF-16WX02.html


此致、
石渡市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 石渡

    DRV2603支持的频率范围是140Hz 到220Hz、但 LRA 的谐振频率是75Hz、因此 DRV2603 在这里将不起作用。

    我们唯一支持该频率的 LRA 驱动器是 DRV2624或 DRV2625。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syndney:

    感谢您的回复、感谢您的支持。

    此致、
    石渡市