This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:采用 F280025C launchpad EVM 和8323RS 的无传感器点感应电机软件

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1367628/boostxl-drv8323rs-software-for-sensorless-foc-induction-motor-using-f280025c-launchpad-evm-and-8323rs

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

工具与软件:

我正在寻找采用 F280025C Launchpad 和 DRV8323RS 的无传感器无传感器感应电机开发软件。  CCS 版本为12.7.1.00001、也具有电机控制版本5.02.00.00。

最初我试着建立一个项目、但是我无法选择无传感器的自由选择模块、所以我肯定没有需要的所有软件模块??

请建议所需的软件。  谢谢!

雷曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的提问。 我来检查 FW 包、稍后会联系您。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    您是否曾查阅过 EVM + INSTASPIN 的 EVM FOC 软件包和指南?

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay -我会这样做的。  3年前、我使用了类似 f280049C/8320的设备、 但我将通过查看 f28002c/8323RS 的可用设备。  谢谢你。  我会让你知道我找到了什么。 加油打气