This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:DVDD (3.3V LDO) 0V

Guru**** 2451370 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369291/drv8701-dvdd-3-3v-ldo-0v

器件型号:DRV8701

工具与软件:

 我过去曾非常成功地使用过 DRV8701、但这是我第一次尝试将 DVDD 3.3V LDO 用作我的设计的主电源。 我无法在 DVDD 引脚上测量任何电压。

我在启用 nSleep 引脚的布局中犯了一个错误,但自此调查期间切断了它(红色). 此外、我切断了 DVDD 引脚(红色)、以确保没有任何东西拉下 DVDD 引脚。 我不会被绊跌。

我可以测量电源电压、VM 时为9.6V  

我确实在快速网络电源上组装了该板、本周末我将订购一些 DRV8701、以确保不会发生假冒问题、但我怀疑情况并非如此。

如果有任何帮助、我们将不胜感激、



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为 VREF 选择的电阻器值 比数据表中的电阻器值(适当的比率)大得多(100k)。 这可能是个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、交换这些数据表值并没有改善我的情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已在 59853/中答复

    感谢您的观看。