This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:连接至一个有刷直流电机

Guru**** 2448780 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8434S, DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1369070/drv8434s-connection-to-one-brushed-dc-motor

器件型号:DRV8434S
主题中讨论的其他器件: DRV8845

工具与软件:

您好!

我想知道 DRV8434S 驱动器是否也可以连接到有刷直流电机。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:  

    DRV8434S 不用于驱动有刷直流电机。 如果您告诉我们更多关于您的要求,我可以推荐您一个。 对于启动器、请告诉我所需的电压和电流电平、以及终端应用是什么。  

    此致、
    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Karan、您好!

    我们需要驱动一个步进电机或一个直流电机。 电源电压范围为4V 至高于8、4V (最大电流为2A)。  封装必须最小为4x5mm。 我们还需要测量电流。

    此致

    法比奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

     由于输入连接限制、具有集成微步进分度器的步进驱动器不能用于驱动 BDC 电机。 最接近的建议是 DRV8845。 它可以驱动两个步进电机或一个步进电机以及两个 BDC 电机。 谢谢。

    此致、Murugavel