This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8426:DRV8426自动重试模式

Guru**** 2451340 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368332/drv8426-drv8426-auto-retry-mode

器件型号:DRV8426

工具与软件:

您好!

可使用外部上拉电阻将 ENABLE 和 nSLEEP 引脚保持在高电平状态、在以下条件下将 DRV8426保持在自动重试模式

1. VM 欠压锁定

2. VCP 欠压锁定

3. 过流保护

4. 锁存关断

5. 热关断(OTSD)

自动重试模式的典型恢复时间是多少?

是否可以使用 NFAULT 引脚跟踪每个上述条件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    自动重试条件仅在 OCP 或 OTSD 条件下触发。 在这些条件下、EN 为高电平、nFAULT 将在 tRETRY = 4ms 的时间内变为低电平、并且输出通常将被禁用。 当 IOCP 和/或 OTSD 低于该阈值时、器件将恢复正常运行。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    似乎对该(使能)引脚进行控制在其他故障条件下不会提供任何好处、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    是的、正确。 有关更多详细信息、请参阅故障情况汇总表。  

    此致!

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    是否有任何可用的文档建议更好地处理此引脚以提高此芯片的总体运行性能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AG:

    我不确定我是否理解您的问题。 我们没有关于"EN"引脚更好性能的任何具体文档。 可以在产品页面上找到此器件的所有支持文档。  

    DRV8426数据表、产品信息与支持| TI.com

    此致!

    大卫