This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:温度问题

Guru**** 2449330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1351447/drv8703-q1-temp-issue

器件型号:DRV8703-Q1

迪亚尔斯、

在使用 TI 的 DVR8873S 时、下图显示了连接方法。 板上的八个 DVR8873S 通过手动方式连接。 测试表明、在初始上电(MUC 不会烧录固件、所有引脚均为高电阻输入)期间、八个芯片中一个或两个芯片的温度始终高于其他芯片的15℃。 当没有输出时、测量 OUT1和 OUT2之间的电压。 正常温度下的芯片基本上为0、而高温下的芯片有大约30mV (加载后为0)的压降。 满载测试时、高温芯片比其他芯片更容易出现过热报警或过热故障。 请帮助分析故障原因!

Attachfile 是原理图。

e2e.ti.com/.../SUD1108_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning:

    您提到的压降在哪里?

    所有板上的测试条件都是这样。 有多少器件发生故障?

    在这些器件上运行什么样的测试。 您是否对有故障的 IC 完成了 ABA 交换、以确保它不是布局问题。

    请给我下个星期来看看这个和回应。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    派上用场的任何更新。 将关闭螺纹。

    此致!

    凯尔蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keerthi,  

    没有反馈,你可以关闭它。

    谢谢