This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8714-Q1:最小值和最大值 ​​of 两个参数

Guru**** 2451510 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1368695/drv8714-q1-the-minimum-and-maximum-values-of-two-parameters

器件型号:DRV8714-Q1

工具与软件:

大家好、

我的客户对数据表中的握手死区时间和 VGS 驱动时间有2个问题:

1.产品说明书 仅提供 tDEAD 的典型值、他们需要知道最大值和最小值。

2、它只列出了 ​​寄存器配置说明中 VGS 驱动时间的典型值、 希望知道容差或最大值/最小值。

期待您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请告诉我客户是谁以及它的用途是什么。

    1) 1)他们 想知道这些信息的原因是什么?

    2)  

    此致!

    凯尔蒂