This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8231A:内部短路驱动器-外壳材料灾难性故障

Guru**** 2451370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1370445/drv8231a-internally-shorted-driver---catastrophic-failure-of-case-material

器件型号:DRV8231A

工具与软件:

我有一小部分驱动器在发生故障和不发生灾难性故障的情况下内部短路。
-除 VM 和 VREF 外的所有引脚都短接地。
- VREF 为~500欧姆接地,VM 为800k 欧姆接地。 (从电路板上移除死芯片)
- IPROPI 设置为2.8安培,整个驱动程序的实施几乎与参考电路相同。
-在任何电机驱动下,我可以产生,我看不到任何过热(在顶部的<160*F )
-被驱动的电动机的额定电流为2.5安培,消耗的功率明显低于浪涌后。
我尝试过不稳定的电机驱动、包括在运动时改变方向。
我正在查找有关故障模式/故障排除的任何信息/经验、因为我无法重现此问题。  
提前感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我们的专家将在一两天内进行审查并向您提供反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已解决:37伏附近的瞬态过压导致了此故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    是的、通常情况下、运行条件超过器件的绝对最大额定值会发生此类灾难性故障。 有了 BDC 电机负载、在某些情况下、由于电机 BEMF 的能量、有可能出现 VM 电压泵回、如突然停止或反转等。 解决方案是通过缓慢升高和降低 PWM 输入的占空比来实现软启动和停止。 很高兴您发现了这个问题。  

    此致、Murugavel