请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV2511-Q1 工具与软件:
您好!
数据表中有一个表格、说明 PWM 信号<%96时的频率。 我设置 FS2=0、FS1=0、FS0=0、并且我的振荡器频率为400kHz。
当我将逻辑0应用到输入(IN+或 IN-)时,我希望看不到没有输出,但我看到输出的振荡器频率为400kHz。 是正常的还是我做错了什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
数据表中有一个表格、说明 PWM 信号<%96时的频率。 我设置 FS2=0、FS1=0、FS0=0、并且我的振荡器频率为400kHz。
当我将逻辑0应用到输入(IN+或 IN-)时,我希望看不到没有输出,但我看到输出的振荡器频率为400kHz。 是正常的还是我做错了什么?